This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:将全部3个输出连接到一个输出以增加 LED 电流

Guru**** 2590150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328255/tps61193-connect-all-3-output-to-one-single-output-to-increase-the-led-current

器件型号:TPS61193

你(们)好

我知道每个输出受电方都受限于100mA。 我想接受25V 和180mA。 是否允许将所有三个输出连接在一起并将它们中的每一个限制为60mA 以恢复总共180个 LED 灌电流?

或者会不会有任何问题?

Br

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    是的、您可以通过这种方式使用器件。

    Br

    帕特里克