This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:非标准编程过程

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328006/tps25990-nonstandard-programming-procedure

器件型号:TPS25990

尊敬的团队:

我的客户有关于 对 TPS25990进行编程的问题。 您能告诉我、他们要求的内容是否可以完成吗?

关于以下几点,我有一个问题:

  1.  向 VDD 施加10V 至13V 范围内的电源。 如果 VIN 和 VDD 通过 RC 滤波器连接、则电源需要连接到 VIN。  

我是否可以在此过程中将 VIN 维持在5V 并仅将 VDD 保持在10V 以上?

如果我向 VIN 施加10V 的电压、并且 MOSFET 正在开关、那么 TPS25990之后我的电路的部分将损坏。 此器件仅设计为支持5V 电压。

因此、我想知道我是否可以仅对 VDD 引脚施加10V 的电压来对适当的 UVLO 阈值电平进行编程?

谢谢!

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    您可以 在此过程中将 VIN 保留为5V、并且只使 VDD 超过10V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的确认!