This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176M:要为超级电容器充电?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25173, TIDA-00588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327867/bq25176m-to-charge-a-super-capacitor

器件型号:BQ25176M
主题中讨论的其他器件:BQ25570、BQ25176 BQ25173TIDA-00588

大家好,

我正在考虑将 BQ25570用于能量收集设计、它可从压电元件获取能量并为超级电容器充电。

然而、BQ25176看起来非常有趣、因为它是线性的(噪声更少?) 该电路看起来比 BQ25570简单得多。

问题是:能否用一个超级电容器而不是一个电池来充电?

使用超级电容器而不是电池的原因是、我需要使用理想的电源元件快速启动系统。

通过电池这需要时间、我希望使用电容器可以更快。

感谢您的帮助和

此致、

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚发现了 BQ25173、它用于为超级电容器充电。 我有答案、但也许我可以补充第二个问题:

    在 TIDA-00588 Enery Harvester Boooster Pack 上、使用 BQ25570为超级电容器或蓄电池充电。 (根据我的理解、这可能会同时发生?)
    那么 BQ25176能够实现该目的吗? 拥有超级电容器和 LiFePO4单元将非常方便。

    很抱歉出现混乱、

    此致、

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好

    磷酸铁锂电池或锂离子电池需要与正确的充电器类型配对。

    BQ25173仅给超级电容器充电。

    BQ25176可以为锂离子或磷酸铁锂充电、需要正确的设置。

    可以将一个超级电容器与上述电池并联放置----应与电池制造商核实。  

    一个可能的问题是电池/电容器电压较低(预充电或短路)时的充电电流较低。  电流非常低、可能需要一些时间才能为电容+电池充电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill!

    众所周知、对于将超级电容器和电池一起充电的选项、您不会说"不"、

    "一个可能的问题是、当电池/电容器电压较低(预充电或短路)时、充电电流较低。  电流非常低、可能需要一些时间才能为电容+电池充电。' 我今天正是在想这件事。

    我将检查它。  无论如何、目标是让 电池支持系统的快速启动、该系统仅在能量收集发生时才处于活动状态。 在这种情况下,电池应该有电荷大部分时间,所以我的理论,只要我可以收获更多比我消耗... 这更是一个愿望而不是一个理论。。。

    再次感谢您向我介绍这个好的方向。

    此致、

    古斯塔沃