This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177设计问题...

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327595/lm5177-lm5177-design-questions

器件型号:LM5177

大家好、

请帮助输入您对以下问题的评论。

谢谢。

1.如何设置 OCP 功能?  是否使用 IMONOUT 引脚?

2.如何设定电流限值为5A 或6A?  

3.由于 LM5177是逐周期电流限制保护、而 OCP 是固定的、所以 LM5177会返回到正常模式并且运行良好、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的联系。 我们将在明天回复您、提供一些反馈。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1.

    LM5177具有电流控制功能:

    -带有过流检测的逐周期峰值电流检测(由 R_CS - CSA/CSB 检测)

    -平均电流限制(由 R_SNS - ISNSP/ISNSN 检测)

    有关详细信息,请参阅数据表:

    8.3.9短路-断续保护

    8.3.10.2输出电流限制

    2.取决于您希望使用的电流限制:

    峰值电流限制-通过选择 R_CS 来完成

    -平均电流限制:

     -有 ISET 功能:有 R_SNS 和电阻器在 ILIMCOMP
     -通过 R_SNS 和内部 DAC 设置使用内部 DAC (注: ILIMCOMP 需要滤波器)

    注意:下周将发布一个更新的快速入门计算器、该计算器将进一步帮助配置平均电流限制功能
    从产品页面获取的相应文档、

    3.不确定您的问题:如果过流消除、LM51772会恢复正常运行。

    此致、

     斯特凡