LV2862在12V 输入、8.4V 输出下运行。 输出电流为~μ A 170mA、电感器为22uH。 肖特基二极管为 B130LAW (30V、1A)。 输入电容器4.7uF、输出电容器10uF (均为陶瓷电容器0805)。
最初打开时、一切都按预期运行:

红色和蓝色迹线均为2V/div、且刻度相同(因此左侧的蓝色刻度电压均为正确)。
红色迹线表示引脚6上的电压、实质上涉及肖特基与 GND 之间的电压。
蓝色迹线是经过电感器之后、流经输出电容器的输出电压、按预期为8.4V。
可以看到器件按预期在700kHz 左右运行。
如果我随后加热肖特基二极管(使用焊铁、即电路板上没有其他器件加热)、则系统停止工作并以该状态结束:

时间刻度未更改。 可以看出、2862 "放弃"、给电感充电的时间很短(800ns、即一切都工作时比1.2us 短!)、但在再次给电感充电之前需要很长时间的停顿。 可以在此处看到启动尝试之间的距离、相同的信号(例如故障模式)、但缩小了:

两次充电之间有超过10us (而不是工作时约1.5us)。
奇怪的是、通过冷冻喷雾冷却所有东西、我无法使系统从这种故障模式中退出。 好像2862里面的控制器进入这个模式(有什么原因)后、使它再次工作的唯一方法是移除输入电压、从头开始。 然后一切都按预期运行、直到我再次加热肖特基二极管(大约100-125C)。
不知道为什么会发生这种情况、我需要更改什么才能使系统可靠地工作、即使在热肖特基二极管下也是如此? 我的理论是、当温度升高时、肖特基反向泄漏电流会在某种程度上触发失效模式。 然后、2862控制器进入一些意外状态、这会阻止它恢复。
谢谢、Hartvig Ekner