This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:EN 引脚和 Vout

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327972/tps61288-en-pin-and-vout

器件型号:TPS61288

您好! 我使用  TPS61288LRQQR 制作直流/直 流转换器。 当我将 EN 引脚置为低电平、Vout=Vin-0.3大约时、以这种方式工作是否正确? 当 EN 引脚为低电平时、Vout 是否不应该为0V? 测试 I 是在 Vin=3.7V、Vin=7.4V 且 Vin=12.4V 的条件下进行的、该电路的 Vin=12.4 (最大12.6V)且 Vout=12.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurelio:

    该器件并不是真正的隔离、并且在上部 MOSFET 上有体二极管、

    因此、当 EN 为低电平且器件停止开关时、体二极管仍导通、输出将比输入电压低0.3V。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗格斯,很高兴见到你,非常感谢!