This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:电压输出隔离

Guru**** 2521920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324026/tps536c7-voltage-output-oscilation

器件型号:TPS536C7

您好、 Vasav、

按照您的要求、我将启动一个新主题来调查我们面临的问题。
下面是我们用作起点的 xml:

e2e.ti.com/.../6378.TPS536C7-5.0-Address-88-Project-File-2.xml

通过该设置、并在进行一些测试后、我们发现使用以下设置的输出电压最"稳定":

NB 活动阶段 10
ACLL 1.9688m Ω
DCM_INT_TC 8us
DYN_INT_TC 4 μ s
内部温度系数 1 μ s
斜坡 360毫伏
INT_GAIN 2.0 V/V
交流增益 1.0 V/V
VDIN 60毫伏
GINT 1个

这是电压输出为1.6V 时的输出波形 。

对于所有示波器屏幕截图、

  • 显示:持久性 5s
  • C1:电压输出
  • C2:阶段1
  • C3: 阶段2
  • C4:12V 电压输入

10A 时:

300A 时:

500A 时:

在500A 处、具有无限持久性、等待大约15分钟:

是否预计会出现这些振荡?


我们怀疑传感线可能是根本原因的一部分。
我们的系统由2块板、TPS 板和负载板组成。
以下是系统的简化版原理图:

当负载板不存在时、使用10欧姆电阻进行调节。
当我们连接负载板时、5欧姆电阻提供10欧姆电阻、在负载没有任何检测线的情况下使用。
最后、当负载具有感测线路时、5欧姆被"直接"连接所取代。
以上屏幕截图所示为5欧姆(负载无感测线路)。

您认为此设计有任何问题吗?

谢谢。

此致、

埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliot:

    在10A 负载下、请参见品红色波形。 这表明、在2us 内、TSW 的变化为~50ns。 抖动为2.5%。  

    在500A 时、TSW 下的抖动~250ns = 1.75us。 达到15%。 这两种情况都很容易被接受、 自稳定性点 。  

    约10欧姆/5欧姆:正常运行时,信号由阻抗为零欧姆的 SENSE +/-馈送。 由于其他两条布线具有5/10欧姆的阻抗、因此信号不会来自这些布线。 然而、我们希望感测+/-采用差分布线、以最大程度地降低噪声拾取。  

    尽管15%抖动被认为是一个稳定的环路、但为了进一步(微调)改善它 、您可以尝试放置一个 RC 滤波器、如下图所示。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 TT、因为问题似乎已解决。