This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:在输入过压情况下的关断规范?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327923/tps1663-specification-for-turn-off-in-case-of-over-voltage-on-input

器件型号:TPS1663

团队、

您能在下面提供帮助吗?

您能否说明一下 TPS16630在输入出现"快速"过压时的行为?
示例:VIN_TYP = 12V、分压器设置为13.5V 的过压保护。
现在 Vin 上有一个大于13.5V 的电压脉冲。
- TPS16630能够多快地识别过压?
-它需要多长时间才能关闭输出?
多少电压脉冲仍然到达输出端?

提前感谢、

安伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、您好!

    1.输出开始放电的延迟约为11us。  

    2.输出与输入保持一致11us。

    此致

    G·库纳尔