This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:动态控制各个 LED

Guru**** 2518370 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326964/lp5861-dynamically-controlling-individual-leds

器件型号:LP5861

您好-  

对于 LP5861 18通道 LED 驱动器、它具有 MC 设置、CC (组电流)设置和 DC (点电流)。

LP5861可以处理动态修改以 DC (点电流设置) 可用于独立 LED?  动态而不是在启动时更改这些参数是否有任何缺点?

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    当您谈到对 DC 的动态修改时、您是想让 LED 驱动器在运行时自己不使用 MCU 修改直流、还是想让器件在启动时自行加载该值?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自客户:  

    目前、我们有用于初始化 LP5811c 的 MC/CC/DC 电流设置的代码、我们只做一次。  然后、在非常紧密的循环中、代码会关闭/打开 LED。

    我的问题是:不断更新" DC (点电流设置寄存器)" 每个 LED 有一个参考时钟?

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    您能否告诉我这个紧密的循环持续多长时间、通信速率是多少?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们最快的测试场景是 25毫秒 但我们也可以降至 1毫秒

    设置为5MHz、SPI。

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我认为在连续环路中保持更新直流是没有问题的。

    BR、Jared