This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:输出振荡(后续)

Guru**** 2867900 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324623/lm5069-output-oscillations-follow-up

器件型号:LM5069

您好、TI 团队、

下面是我之前关于 LM5069上输出振荡的消息(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311582/lm5069-output-oscillations?tisearch=e2e-sitesearch)的后续信息。

Avishek 建议了3个测试、 这里是我的结果。

建议-1:将10Ω 电阻放在 R1004上、并将10nF 陶瓷电容放在 R1011上。 请查看性能。

结果:对振荡无影响

建议2:删除下面的电路。  请查看性能。

结果:振荡消失。 相反、EL_LEFT_MES 和 OUT_SWITCH 电平会降低一个位。 进一步测试后、Q1000栅极也不稳定、但由于 Q1000体二极管、它不会产生振荡。

卸下 C1002和 C1003时、电源总线保持稳定(请参阅下面的示例)。

建议-3:移除 Q1000并将 OUT_SWITCH 网络直接连接至 EL_LEFT_MES。  请查看性能。

结果:我没有完全执行该测试、而是填充了 C1003并删除了 C1002。 仍会出现振荡。

我还尝试在 Q1001门(R1007)上添加10R、但没有用。

您是否知道为什么软启动电路会对 MOSFET 栅极产生这种负面影响?

谢谢!

此致、

克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Clement:

    感谢您分享这些波形。

    我们还没有看到软启动电容对 MOSFET 栅极产生任何负面影响。 请允许我 花几天时间对此进行研究。 我会在下周早些时候回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢你的消息。 您有任何更新吗?

    谢谢。

    此致、
    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Clement:

    我们在外部实验中未看到 CMVDT 电容器有任何振荡。