This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:有关器件的查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, TPS25983EVM, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327641/tps25983-inquiries-about-the-device

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件:TPS25982

您好!

我的客户对 TPS25983有一些问题。

问题1: 经确认、TPS25983EVM 已应用 TPS259830LNRGE (电流限制器)。 是否有应用了 TPS259830ONRGE (断路器)的 EVM?

问题2. 请告诉我们两种有源限流器和断路器的区别和优/缺点。

问题3: 请告诉我们这两种类型之间的区别:FET -内部/外部。 EVB 中使用的是哪种 FET 类型? FET 类型是否固定为器件 P/N?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    问题1: 经确认、TPS25983EVM 已应用 TPS259830LNRGE (电流限制器)。 是否有应用了 TPS259830ONRGE (断路器)的 EVM?

    答:并非所有 EVM 都具有相同的器件。 另外、 目前我们不在 TPS25983 EVM 中、正在执行构建过程。 如果需要紧急评估 、则 TPS25982是引脚对引脚兼容的器件、更换器件后可用于评估。  

    问题2. 请告诉我们两种有源限流器和断路器的区别和优/缺点。

    A:当电流超过设定的阈值时、断路器将锁闭器件、您将不会获得 Vout、而电流限制器将向您提供恒定电流、直到达到安全温度、然后它可以执行热关断。 这是关键区别。  

    问题3: 请告诉我们这两种类型之间的区别:FET -内部/外部。 EVB 中使用的是哪种 FET 类型? FET 类型是否固定为器件 P/N?

    A:电子保险丝具有提供开关的内部 FET。 对于反向电流阻断等功能、您需要使用2个 FET 的背对背 FET 配置。 为此、TPS25983可选择在输出端连接外部 FET、并通过 dVdT 引脚实现栅极控制。 这个外部 FET 将是 N 沟道。  

    此 FET 用于我们的 EVM、

    此致、
    阿鲁什