This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:转换器输出为17V 而不是15V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325163/lm5164-q1-converter-output-is-17v-instead-of-15v

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

大家好、

我通过使用 LM5164-Q1 IC 设计了48V 至15V 转换器、转换器输出为17V、而不是15V、请告诉我无源器件或 LM5164 IC 的问题在哪里、我无法理解、  请找到附件以供您参考。

谢谢。此致、

Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jayanthi、

    我怀疑器件可能在 轻负载下运行。 在这种情况下、输出可能会过度充电、当反馈引脚电压降至1.2V 以下时、将发出脉冲。 我建议增加负载、以查看这是否可以解决问题。  

    如果不能、您能否提供您的操作(输入和输出负载)?

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据您的建议、我为降压转换器(LM5164-Q1)提供了高负载、并且我在下面观察到了输出电压。 我的问题没有解决、请您 为这个问题提供任何解决方案。

    反馈引脚电压为1.3V。

    谢谢。

    Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jayanthi、

    这是奇数、反馈引脚内部基准应为1.2V。 您是否可以更换 IC 并使用另一个设备进行检查、然后查看问题是否仍然存在?  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已经替代了 LM5164 IC、但结果与之前的 IC 相同、新的 LM5164 IC 输出电压也显示为17V 而不是15V。 请在完成我的设计原理图后检查、选择无源元件是否需要进行任何更改。  

    请查找附件以供参考。 请为这个问题提供任何解决方案。

    谢谢。

    Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jayanthi、

    原理图看起来正常。 您能否确认布局是否与 DS 第10.2节中的布局指南匹配? 反馈布线是否远离开关节点?

    您能否 在稳态下采用 VOUT、VIN、SW (几个周期)和 FB 的波形、以便我们可以确认正常的稳态行为?  

    此外、似乎最近还有另一个线程讨论了一个类似的问题。 您能否在这里使用计算器来调整 R1、C3和 C5的值? 备选案文建议采用以下值: R1=787k、C3=2200pF、C5=56pF

    https://www.ti.com/tool/LM5163-LM5164DESIGN-CALC#downloads 

    谢谢。

    理查德