This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:电感器选择 LM3410XSD/NOPB

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327924/lm3410-inductor-selection-lm3410xsd-nopb

器件型号:LM3410

大家好、

我们已计划将该器件 LM3410XSD/NOPB 用于 LED 驱动器。

我们必须控制单个 IR LED。 LED 的最大电流为50mA。 因此我们调节从0 mA 到50 mA 的电流。

VIN 为电池电压(4.2V)、我们所需的输出电压为3.3V。

请为我们的电路找到下图。 根据数据表、列出的电感器值为4.7 uH。 但电感器频率未提及。

您能建议我们需要选择什么电感器频率吗? DIM 引脚我们连接到微控制器的 GPIO 端口(MSP430F5438AIPZ)

我们使用 DIM 来实现 LED 驱动器开/关的目的。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的设计中、我们实现了以下电路。 我们已替换了 R1电阻器至 SPI 电位器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‘ve 您选择了1.6Mhz 的 LM3410X。 ,、Δ I 电感器至少应该能够支持此工作频率。