This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:请求热管理指导

Guru**** 2391345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328104/tps63802-request-for-guidance-on-thermal-management

器件型号:TPS63802

我写信寻求您的专业知识、以解决我们在最新 PCB 设计的电源电路中遇到的热管理问题。 我们观察到、电源部分的温度上升范围为大约6°C (电池充满电时)到15°C (电池充电期间)。 这种变化是在正常工作条件下发生的、每个 LDO (TPS7A8033)的电流消耗为300mA、电池充电电路(BQ25303JRTE)的电流消耗为1A、这在我们应用的预期参数范围内。

我们了解 PCB 布局、环境温度和气流将极大地影响组件的热性能、因此、我们致力于确保我们的设计对热量进行理想的管理、以符合德州仪器建议的最佳做法。

我们正在开发一种高精度的温度传感器、观察到的热量增加直接影响其性能、这一事实加剧了这一问题的紧迫性。

您能否提供其他指南或参考材料来帮助我们解决和缓解这种热量增加的问题? 非常感谢您提供任何建议或建议。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

塞巴斯蒂安·赛宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBIN:

    在我这边、我认为我们唯一能做的就是尝试提高转换器的效率性能。

    不带电池电量的不同热性能只是导致充电设备(BQ)的功率损耗增加。 不幸的是、我只关心 Bubo (TPS63802)、因此我没有为您提供更多毫无价值的建议。 可能是您 应该为此打开另一个主题。

    非常感谢。

    此致

    陶氏