This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EEVM:如何使用 BQ25756EEVM 设置任何充电电压

Guru**** 2810775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320122/bq25756eevm-how-to-set-any-charging-voltage-with-bq25756eevm

器件型号:BQ25756EEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756E

您好!

我正在尝试将充电电压和电流设置为8.2V 和2A。 EVM 用户指南说明了 JP1是默认充电电压设置、要设置所需的充电电压、请启用 JP2并连接一个外部电阻器。 因此、要使充电电压为8.2V、我在评估板上禁用了 JP1、启用了 JP2、并连接了一个外部电阻器。

充电电压通过用两个电阻器对施加到电池的电压进行分压来获得、电压分压电阻器以上的电阻固定在249kΩ。 因此、我们将更改分压电阻下的电阻。 使用下面的公式计算电阻值、这样充电电压将大约为8.2V。 我们准备了五个电阻器、并验证了它们作为低于分压电阻器的电阻器的运行情况。


但是、状态显示 LED D4 (STAT1)和 D5 (STAT2)亮起、如上表所示。 目前、它仅在9.04V 的电压下充电、在其他条件下无法充电。

下面列出了使用跳线在默认状态之外更改的器件。
JP1...无效
JP2...启用、连接了外部电阻
JP3...启用、连接了外部电阻(25kΩ)
JP4...无效

我不知道连接电阻值是否错误或其他设置是否错误、但您能给我一些建议吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您与我们合作解决这个问题。 我有几个问题来澄清这种情况。

    您是否使用0.1%电阻器? 您如何将电阻器连接到 JP2跳线?

    您是为负载使用真实的电池、还是使用电子负载?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    感谢您的答复。

    您是否使用0.1%电阻器

    由于手头没有精度为±0.1%的电阻器、因此我使用的是精度为±1%的电阻器。

    您如何将电阻器连接到 JP2跳线?

    如下图所示、跳线末端的导线连接了一个电阻器。

    您是使用真实电池作为负载还是使用电子负载?

    负载使用电池。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    您的输入电压是多少?

    您能给我发送寄存器的屏幕截图吗?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    感谢您的答复。

    您的输入电压是多少?

    输入为5V/3A。

    您能给我发送一张注册屏幕截图吗?

    我已经附上了适用于 BQ25756E 的 Battery Management Studio 的寄存器值。 附加了8位寄存器和16位寄存器。 此时、58.2kΩ 连接到 JP2以设置电压。 STAT1关闭且 STAT2打开时、充电完成。

    e2e.ti.com/.../Register-Information.pdf

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    您是否移除了 R27 、以便 EVM 能够支持5V 输入?

    您是否知道您的5V 输入电源是否崩溃?

    只是为了澄清一下、问题是充电器仅在9.04V 时充电、而不使用任何其他反馈电阻器充电?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您是否已删除 R27 以使 EVM 能够支持5V 输入?

    从购买 EVM 开始、默认情况下不会实施 R27。

    您是否知道您的5V 输入电源是否崩溃?

    " 5V 输入电源崩溃"是什么意思? 在运行过程中、5V 电源不会下降。

    只是为了澄清,问题是充电器仅在9.04V 充电,而不使用任何其他反馈电阻器充电?

    请参阅第一篇文章。 目前、它仅在9.04V 的电压下充电、在其他条件下无法充电。 我之所以提出这个问题、是因为我不确定连接的电阻值是否错误或其他设置是否不同。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    感谢您对此的耐心倾听。

    您能否详细说明一下"在其他条件下无法充电"的含义?

    如果您安装了 JP1并移除了 JP2上的电阻器、是否可以更改充电电压?

    更改 VFB_Reg 是否会改变电压?

    如果您可以让示波器显示 SW1、SW2和 Vout 是什么样子的?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    您能否详细说明"在其他条件下不能收费"是什么意思?
    [/报价]

    从第一个帖子的表中可以看到、当充电电压为9.04V 时、LED 状态为"正在充电"。 在其他情况下、状态为"充电完成"、在这些情况下无法对电池充电。 当前连接的电池使用7.8V 电压。

    如果您安装了 JP1并移除 JP2上的电阻器,是否可以更改充电电压?

    更改 VFB_Reg 是否会改变电压?

    如果您有示波器、您能否向我展示 SW1、SW2和 Vout 是什么样的?

    我们已在 Excel 中对其进行了汇总、因此请加以核对。

    e2e.ti.com/.../5875.xlsx

    谢谢。

    科诺

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    我将在星期五之前回到您的问题。 感谢您对延迟的耐心等待。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    我们需要在明天讨论这一问题,因此如果可能的话,如果你今天能够作出回应,将会非常有帮助。
    谢谢。
    科诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    感谢您回答这些问题。 更改 VFB_REG 会更改电池充电电压、因此在27.5V 下进行测试时不应出现差异

    充电器无法在28V 电压下为 CV 负载充电的原因可能是充电器达到终止电流。 然后、充电器停止充电、且输出电压降至再充电阈值以下。

    您可能已经见过这种情况、但如果 LED 点亮和熄灭、这意味着充电器在充电和再充电之间振荡。 在未连接电池时、这是电池充电器的正常行为。 您可以设置 EN_TERM=0以使充电器始终充电。

    当充电器以较低的电池充电电压(如7.8V 或6V)充电时、您是否可以向我发送寄存器转储?

    此外、您在使用电子负载时是否在 EVM 输出端使用1000µF 电容器或更高电容器?

    要测试8.3V 电池的充电情况、我建议使用大约5V 或6V 的 CV 负载。 要测试电池接近终端、我建议设置 EN_TERM = 0、并使用设置为低于 ICHG 电流的 CC 负载来测试电池充电器。 为了测试电池接近终端、使用4象限电源或电池将比 CC 负载更容易。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    当充电器以较低的电池充电电压(如7.8V 或6V)充电时,您能向我发送寄存器转储吗?

    我们稍后会检查。 我们将向您发送注册信息。

    此外、您在使用电子负载时是否在 EVM 输出端使用了1000µF 电容器或更高版本?

    由于我们手头没有电容器、因此我们没有在 EVM 输出端放置电容器。 您是否参考了下面的注释?

    电池(2节锂离子电池)和应用规格已经确定。 我们还希望充电能够在8.25V 和2A 下运行。 为了再次澄清电流问题、在8.36V 以外的电压下充电不能正确完成。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    是的、这也是我所指的。 在使用电子负载时将需要此电路。 如果您使用的是电池、则不需要这个。

    我知道对于低充电电压而言8位寄存器转储是什么。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我已随附有关测量结果和下面注册信息的 Excel 文件、请进行检查。

    e2e.ti.com/.../20240209.xlsx

    另请注意、Excel 具有多个选项卡。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    对于 Excel 文件、电流缓慢降低是收尾充电阶段的一部分。 开始时电压尖峰出现时、是将电池直接插入充电器还是设置 EN_CHG=1? 您最终看到的50mV 压降可能来自 IR 压降。 您的电缆将电池连接到 EVM 需要多长时间?

    此外、7.66V 的电池充电误差在62kΩ±1%电阻器的误差范围内。

    对于低端接电流、确保设置 EN_PFM=0。 要对终端电流获得更多的控制、您还可以设置 EN_CHG_PIN=0。 当充电器终止时、 充电器将以 ITERM 设置的值或充电电阻器中的最高值终止。 当然、在执行此操作时、您还需要设置 ICHG 和预充电寄存器。

    从 Excel 文件中、看起来 充电器正常运行。 您对充电器的行为有任何特殊问题吗?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我知道电池本身充电正常。 到目前为止、我们无法按预期为电池充电、因此我们将继续验证。 此外、连接 EVM 和电池的电缆长度为26cm。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    感谢您与我们一起努力完成这一过程、也感谢您耐心等待。 我们在过去一周的表现非常出色。

    如果您仍然遇到器件问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦