This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何减少输出纹波

Guru**** 2516990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326019/bq25703a-how-to-reduce-output-ripple

器件型号:BQ25703A

迪亚尔斯、

  频率为800kHz、输出纹波为400mV、如何降低它?

e2e.ti.com/.../gwi_5F00_19v_5F00_pwr_5F00_mb_5F00_v10_5F00_20231221b_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、图中不是很清楚。 您能否提供测试条件和放大波形、例如每分段1微秒?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    测试点为 VCC_IN、4串 电池、60W 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到纹波非常低、相反、您的系统中会有很大的振荡。 RAC/RSR 电流滤波电路与我们的 EVM 原理图不同。 请匹配 TI EVM 原理图并再次重复测试。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tiger,

    很抱歉、我没有清楚地描述这个问题、让我来重新描述一下、

    无电池、VBUS 19V、由适配器提供、SYS 输出至负载电源、电池串数从2变为4、IC 变为 HOT。

    所有测试均在取下电池的情况下:

    设置2个灯串、VBUS 19V、VSYS 6V、正常;

    设置4系列、VBUS 19V、VSYS 12V 或16V、IC 体热严重;

    毫无疑问、IC 此时应该处于降压模式为负载供电、而 MOSFET 是外部的、这怎么会很烫。

    这让人怀疑 IC 此时应该处于降压模式、由于降压控制、它的 MOSFET 是外部的、IC 的身体怎么会这么热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   

    这听起来是一个新问题。 您是否可以启动一个新主题并指定温度?

    此致、