This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:15KV 时的 ESD 性能

Guru**** 2387870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328051/lm25037-esd-performance-at-15kv

器件型号:LM25037

您好!

我正在尝试围绕 LM35027测试我的设计。

原型设计在工作台上按预期工作。 但它未通过15KV (ESD)测试。  

每次发现 RT1引脚、即引脚7对地短路。  

要求您对我的设计提出建议更新、以便通过额定电压为15KV 的 ESD 测试。  

此致、

阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag,

    ESD 规格根据具体的 JEDEC 标准进行了测试、并在下面的数据表中以如下方式给出:

    我还要随附 LM25037质量报告。 我不知道您是如何让 LM25037承受15kV 的电压、但正如您从数据表中的值看到的、 ESD 脉冲的振幅远高于器件引脚的额定值。

    此致、

    史蒂夫

    e2e.ti.com/.../LM25037MT_5F00_NOPB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的回复。 实际上、我正在使用 LM35027来驱动反激式电源的栅极。 我之所以测试15KV、是因为设计用于医疗设备。  

    如果您对替代部件有任何建议,请告诉我。

    此致、

    阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM35027不是有效的 TI/国家器件型号。 您可以 在此处输入任何有效的器件型号并检查替代参考或交叉参考

    史蒂夫