This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65991EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2797275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65991EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326201/tps65991evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TPS65991EVM

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。

该产品带有 CE 标志、但是 T 上未提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,团队 今天不在办公室"因为我们的假期-请允许对您的帖子延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Praneett、很好、我将在本周晚些时候收到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    Praneet 为我分配了该线程、让我来检查一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adam、好的、我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在研究这件事的同时、是否可以知道提出这项请求的原因? TPS65991EVM 实际上是我们希望从我们的网站中删除的器件、因为 TI.com 上没有主 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    此请求是为了履行我们在向欧盟/英国市场在线提供此产品时的法律义务、因为此产品具有 CE 标志而产生的担忧。

    该产品在我们的产品系列中活跃、目前正在提供给欧盟市场、CE 指令要求向欧盟市场提供 CE 标记/CE 认证产品的实体必须在其记录中保留 CE 的副本。 EU 符合性声明。

    此义务包含在所有 CE 指令中、包括 RoHS 指令2011/65/EU。 ( 在此处访问 RoHS 指令)。 g

    同样、制造商有义务为其决定用于 CE 标志的产品制定 CE/EU 符合性声明、 他们还必须在产品的使用寿命内保持最新的 CE/EU 符合性声明、并在最后一次销售后将其记录10年。

    此义务在所有 CE 指令中均有说明、例如、您可以参考 RoHS 指令2011/65/EU (访问  现已问世 )根据制造商的义务第7条。 C、D 和 E。

    如果产品不符合当前的 CE 标准、TI 将需要停止对产品应用 CE 标志。

    我们、Mouser、还需要更新我们系统中的器件、以限制其向欧盟/英国市场供货。

    仅供参考此 SKU 最近才添加到我们的产品组合中。

    只要产品仍处于激活状态并带有 CE 标志、我们仍将需要 CE/EU DOC...但是您提到 TI 正在"考虑"将此产品从其正在激活的产品系列中删除。  

    如果信息确实是过时的、那么您需要正式通过电子邮件向我发送该信息(我相信您可以在我的个人资料中访问我的电子邮件)、我会将该信息转发给负责 TI 帐户的 Mouser SM 以获得该信息86'。

    再次提前感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供额外的背景信息。 我已向您发送一封电子邮件、我们可以继续 通过