This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BSS123LT1G 替代方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328023/bss123lt1g-alternative

主题中讨论的其他器件:CSD19538Q2

你好

我正在寻找 N 沟道 MOSFET BSS123LT1G 的替代方案。 我看到它的 Vds 为100Vdc、而且我们的器件可以满足该值、但我找不到匹配的 SOT-23封装器件、这么准确吗? 如果是、您是否对最接近的功能替代方案有建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    谢谢咨询。 TI 不在 SOT-23封装中生产任何 FET。 我们最接近的交叉产品是 CSD19538Q2、它是采用2x2mm SON 封装的100V FET。 TI 器件的导通电阻59mΩ 比6Ω 低得多。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用