尊敬的所有人
我使用 BQ25172为我的产品中的2节镍氢电池组充电。
下面是我将在不同板上观察到的原理图、PCB 图和示波器图。
我几乎检查了所有我能够检查,但仍然无法理解发生了什么。
我将充电器与负载隔离(通过移除 Q1)、结果是相同的。
我检查了 BQ 周围的所有电阻器值、所有电阻器值均与原理图中所述相同。
我用两个不同的2xAAA 电池组进行了测试、结果是相似的。 


下面的黄色是 Vbat、紫色是 Vstat。 在图中使用的电池组 I 在未连接任何负载的情况下为2.2V (类似于下图底部的黄色曲线)。

缩放后: 
如果我拔下电池、则不会在 VSTAT 上观察到1Hz 的方形、而是观察到如下随机的方形:

我应该会遗漏一些明显的东西,但我直到现在都看不到。
听起来 Vout 会增加、直到达到 Vout OVP、我三次检查 Vset 上的电阻器、两节电芯的电阻值为27K、而且间歇性充电。
非常感谢您提供任何小费。
非常感谢大家。