This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC 39002负载共享

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328034/ucc39002-ucc-39002-load-share

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC29002

您好!

我正在查看 ucc39002和 ucc29002的负载共享情况、其中2个电源提供48V 输出、每个输出5A、下面有几个问题:

除了封装外、ucc39002和 ucc29002之间有何区别?  

是否有模型和/或软件工具可并行仿真2个电源以实现负载共享?   

谢谢。

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!  

    感谢您关注 UCC29002负载共享系列控制器。  

    39002和29002不区分封装差异。  部件号后缀(D、DGK 或 P)决定了封装,数据表第24页的"封装选项附录"中列出了该封装: https://www.ti.com/lit/gpn/ucc29002 。  请注意、"P"后缀(适用于 PDIP)处于终身购买状态、这意味着 此封装将在大约一年后停产。  

    2和3表示保证电气特性参数的工作温度范围。   
    UCC39002参数在0C 至70C 范围内 保证、而 UCC29002参数在-40C 至+105C 范围内保证。

    目前没有  可用于此器件仿真的模型。   
    可在以下位置获取 Excel 设计工具: https://www.ti.com/tool/download/SLUC684。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。