This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LMC7221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324020/tl431-tl431

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: LMC7221

大家好、我在反馈环路中使用了 TL431和 LMC7221。 适用于隔离型反激式三相交流/直流转换器。 我唯一怀疑反激式转换器的负斜升锯齿纹波输出的原因是什么。 图像如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送原理图?

    您可以重新发送图像吗? 它未连接

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能需要调整 R90和 C43的补偿网络、以提高稳定性并减少锯齿输出。 转换器的输出端是否有负载?

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只是将一个直流可编程负载连接到输出端。 但在无负载条件下、似乎可以观察到锯齿波纹输出。 负载时看到的波形相同。 然后它稳定且笔直。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能确认二极管 D25是否导致此问题,它可以限制光耦合器上的过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我分享计算补偿网络值的设计步骤。 因为设计人员刚刚使用了应用手册中的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D25二极管应该不会导致问题。 开关频率和交叉频率由转换器器件决定。 转换器和滤波器的传递函数可确定使用 TL431补偿网络时需要添加多大的增益裕度和相位裕度。

    https://www.ti.com/lit/an/slua671/slua671.pdf 提供了一些有用的设计指南。

    由于电路被设计成在负载下、当电路被施加负载时、无负载时通常会有一些纹波。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Walter。 非常感谢您的回复。 其中一个 DNP 组件(零欧姆电阻器)意外地 安装在我们的电路上的 SIP32419限流器,它已经被拆除和测试。 我遇到的只是启动尖峰、在摆脱负载之前可以观察到这些尖峰、现在我可以看到输出在空载时具有锯齿波纹输出、当我开启负载时、电压降至零、然后再次降至24V。 但我在这里要提到的一点是、我损坏了输出整流器 D24处的 PCB 眼图。 这会导致问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 损坏可能会导致问题、但具体取决于电路板布局。 更新补偿可能会改善施加负载时的瞬态响应。 设计的另一个部分可能会减慢响应速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 PSU 输出旨在以1.25A 产生30W 的电流、但我观察到的是输出电压会降至0V。 当负载阶跃为0.1A 至0.9A 时、没有问题。 0.95A 时、电压降至0并返回24V。 这种波动也会是补偿电阻器的原因。 我是否需要进一步调整。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该压降可能是由输出滤波器或转换器电路中的其他某个位置引起的。 您是否具有输出电流消耗的波形?  SIP32419电流限制器可能会被触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walter、您好、谢谢。 我想到的一件事是、当我在制造装配件后第一次打开 PSU 时。 它在1.1A 之前保持稳定、在1.12A 时出现输出电压干扰。即使额定电流为1.25A、也会出现输出电压干扰。下一次当我持续打开和关闭 PSU 时、输出电压开始在0.95A 时出现干扰。  您能否解释一下、这种行为仍然是由于输出滤波器或电路的某些其他部分导致的。 是否存在过热或焊接问题导致的任何情况。 非常感谢您的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降低电流能力可能是 稳压器器件因某种原因损坏或过热而出现的问题。 您是否联系了所用转换器器件的支持部门?

    此致!

    沃尔特