This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:SLU299A 参考设计线圈图

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326336/ucc28060-slu299a-reference-design-coil-drawing

器件型号:UCC28060

在 SLU299A 参考设计文档中、线圈 L1和 L2缠绕在 Ferroxcube E41/17/12内核上。  是否有可用的绕组图。  有可能购买 PR735作为评估板吗?  主线圈和感应线圈之间的匝数比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我研究了此参考设计、其开发时间早在2007年。   没有关于此设计中所用电感器的可用信息。

    此参考设计也不可订购。

    UCC28060有一个300W 评估模块、您可以订购并查看该模块。  以下链接将带您进入有关此设计的用户指南。

    https://www.ti.com/tool/UCC28060EVM

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 Mouser 仍有32块 EVAL 板、这些板位于国外房屋、但从国外进口时可能需要支付一些额外的运费、但 Mouser 显示仍为99美元。 Ea. 和我几年前支付的一样 我可能仍然有一个未使用的一个周围的某个地方,因为我买了三个原来,炸毁了一个和第二是一个完成的修改,所以使用了两个在三个,所以应该有一个在家里的某个地方在原来的盒子. 虽然 TI 已不再生产它们、但它们仍然可以 进行评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这一点。  谢谢您告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家、我有足够的信息来继续前进。