This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:公式中的 I_RATED 定义

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327508/lm61495-q1-definition-of-i_rated-in-equations

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495

在查看数据表时、我看到几处引用了 I_rated:

  (方程式6)

 (方程式4)

I_rated 是指我所选电感器的直流最大电流额定值还是 LM61495本身的模型(6、8或10A)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I_rated 是器件的直流电流额定值。  

    如果您使用 LM61495、则电流为10A。  

    希望这解释了它。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。
    如果您有任何其他问题、请回复、此主题将开启以获取更多帮助。

    我将 关闭此主题帖。