This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:UVLO 设置讨论

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327977/ucc28c44-uvlo-setting-discussion

器件型号:UCC28C44

团队成员:

我的客户将 在其太阳能系统中使用 ucc28c44。 它们的目标是设置 UVLO 电路来检测高总线电压、您能帮助分享一些这种情况的参考设计吗?

 太棒了!

 以下是详细使用案例。

1.680~1000Vin /0.15~0.25A 输入

2. UVLO 电压目标设置为680V。 器件将进入不工作模式。

输出24V 输入/150W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    PWM 控制器具有基于 VDD 的自有 UVLO。 如果客户需要添加一个带有线路 UVLO 的线路电压检测电路、则必须根据其系统要求进行设计。 实现这一点的方法有很多种、对于分立式解决方案、所需的基本元件包括具有迟滞功能的比较器、合适的电压基准和专用偏置、以便在分配任何纠正措施期间使比较器保持工作状态。  

    对于集成度更高的解决方案、TI 拥有广泛的监控器和复位 IC 产品系列、您可以 在此处搜索。  

    此致、

    史蒂夫