This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:器件问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750EVM, BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326240/bq25750-device-questions

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件:BQ25756
大家好!
     我的客户必须开发一款充电器、为此、我为算法选择了 BQ25750EVM 板。
第一次测试后、我对该器件有一些问题:
1):是否可以将寄存器的默认值(例如 ICHG_REG)重新编程为较低值(400mA)?
我的问题是 BQ25750始终与电池和电源(VAC)相连。
电池电压为54Vmax、VAC 电压为16.5V。 我通过硬件将 BQ25750设置为输出反馈、使用6K8Ohm。 这样、我得到了大约58V 的输出。
默认寄存器设置(@POR)为:
因此、我的怀疑 是否会发生某些情况(如噪声、MCU 崩溃、WDG、ECC 等)。 BQ25750重启、因此存在损坏整个系统的风险。
当然、我可以通过硬件设置来处理该阈值、但如果我想更改 (通过 I2C)等充电电流、使其超过硬件阈值、则无法做到这一点。
2):ICHG_REG 中的最小充电电流值设置为400mA (0x08)的原因是否存在。 对于我的应用、如果充电电流由 BMS 设置、则需要将电流设置为从0mA 开始。
3):是否可能具有低于 ICHG_REG 的50mA 的位阶跃、以便在充电阶段具有更高的精度?
4):给 EVM 板上电时、LED D6 (电源正常状态)始终亮起、这没问题、但 D4 (STAT1)和 D5 (STAT2) LED 也闪烁。  输出未连接电池(该引脚悬空)。 这 意味着什么?
数据表中没有说明  STAT1和 STAT2的闪烁情况(或者对我来说不是很清楚)。
感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、您好!

    感谢您对此的耐心倾听。 周一是 TI 假日。

    1.您可以使用 I2C 设置 EN_ICHG_PIN=0。 这将允许您设置一个高于硬件阈值的充电电流。

    2.我以前没见过这个。 您在使用什么 BMS?

    3.这是不可能的。

    4.在这种情况下、BQ25756已启用充电并对输出电容器充电。 输出电压会快速达到电池充电电压、而电流会达到电流终止。 然后、电容器电压降至再充电阈值、BQ25756再次开始充电。 您可以通过禁用终止(EN_TERM=0)来禁用此行为。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

        感谢您的答复。

    关于问题2 BMS 是 由我的客户生产的。 我需要 BQ25750从0启动 ICHG_REG、而不是从0x08启动(400mA)。 有可能吗? 是否有模拟芯片 BQ25xxx 允许从0x0设置该寄存器?

    美好的一天

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、您好!

    您能更深入地谈谈对我的这项要求吗?

    电流是必须缓慢地从0mA 上升还是允许充电器从0mA 启动、然后跳转到250mA 或500mA?

    我会 回来跟您谈谈这个问题。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

        BMS 通过 I2C 将电流斜坡发送到充电器。 充电器接收电流数据、并将其写入 BQ25750的 ICHG_REG 寄存器。

    电流由 BMS 发送、从0mA 开始、并达到设定的最大电流限值。

    问题是、当 BQ25750接收0mA 并需要将0x00写入 ICHG_REG 寄存器时、它不会将0x00写入寄存器、而是写入0x08 (400mA)。

    因此、 我需要 BQ25750 从0mA 启动、而不是从0x08启动(400mA)。 有可能吗?

    非常感谢。

    此致

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo、您好!

    BQ25750 ICHG 寄存器不能设置为低于400mA。 是否可以写入 EN_CHG=0以获得所需的0mA 充电电流?

    您还可以使 ICHG 引脚保持断开状态。 在  EN_ICHG_PIN=0写入 IC 之前、BQ25750EVM 不会充电。 您还需要将需要的充电电流写入寄存器。

    请告诉我这些建议中的任何一个是否适合您。

    此致、
    E·加洛韦