This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQStudio 导出的值与 GUI 中的值'不同

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327757/bq76952-bqstudio-exports-different-value-than-what-s-in-the-gui

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我使用的是 BQStudio 测试构建版本1.3.124。

我想稍后导出数据存储器配置。 不过、我注意到、当我重新导入配置文件时、我刚导出的其中一个值发生了变化。

导出前的 GUI:

导出至文件、然后导入文件。 GUI 如下所示:

但如果我现在再次导出、该值不会变为5000 (另一个10倍的系数)、而是保持为500。

TRM 表明、该值的基础单位实际上是10mV 的倍数、默认值为50、得出500mV (我假设)。

但 BQ Studio GUI 显示哪些单元? 为  预充电超时 直接位于上方的设置显示 10毫秒 、非 ms 。 如何判断我应该在哪些单位中输入该值、以及我如何确信在导出至文件时不会更改这些值?

谢谢、Jack。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    建议将 bqStudio 配置为高级视图、可在 Window > Preferences 中找到该文件

    这里显示的是更详细的信息。 则以下常见问题解答可能会很有用:

    现在、特别是在这个方面。 单位确实是10mV、但在这种情况下、bqStudio 会自动进行转换、因此它为500mV。 如果可能、我会通过命令序列窗口读取十六进制值来进行仔细检查。 上面的 FAQ 显示了这方面的例子。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙