This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于 UCC2897A 设计计算器。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327756/ucc2897a-about-ucc2897a-design-calculator

器件型号:UCC2897A

各位团队、您好!

我在 URL 的设计计算器下有一些问题。

SLUC962计算工具| TI.com

1. B32是 wrriten "Curent Transfer 匝数比"。

    我应该  在这里写下什么? 是下表的当前转移吗?

2.关于"B32单元"。     下面的图表应该  输入什么案例

此致。

友裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro,

    我复制/粘贴您的问题以及我对以下每个问题的回答:

    1.  B32被写入"电流传输匝数比"。   我应该  在这里写下什么? 是下表的当前转移吗?
      1. 这是指电流检测变压器的匝数比。 在原理图中应为 T2、 PA1005.100NL、其匝数比为100:1、因此您需要在 Excel 工作表的 B32单元格中输入100。
    2. 关于"B32单元"。     下面的图表应该  输入什么案例
      1. 在您发布的第二张图中、没有使用电流检测变压器。 在这种情况下、电流是直接从电流检测电阻器检测到的、您可以在 Excel 电子表格的 B32单元格中输入"1"。  

    此致、

    史蒂夫