This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:ACDRV1 ACDRV2驱动电压

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327419/bq25798-acdrv1-acdrv2-drive-voltage

器件型号:BQ25798

您好!

您能否告诉我们、背对背输入 MOSFET 的 ACDRV1 ACDRV2驱动至多高的电压?

您能否提供典型值和最坏情况值?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    ACDRVx 电压为 VACx+VREGN。  我没有最坏情况的数据。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1. 当 BQ25798决定驱动其中一个 ACDRVx 引脚时、ACDRVx 引脚的输出特性是什么?
    2. 引脚功能指示 ACDRV 电压被驱动为高于共源电平5V。 根据上面的响应、5V 是基于 VREGN、其电压范围为4.8V 至5.2V、VBUS = 15V。 是这样吗?  
    3. 当一个有效源不可用、或者未选择 ADCRV 路径时、ACDRV 上将存在多大的电压?
    4. ACDRV 驱动能力(I SINK、I SOURCE)如何?

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    关于1、ACDRVx 是电荷泵的输出。  我没有输出特性。

    关于2、是的。

    关于3、输出缓慢放电至 GND。

    关于4、典型的拉电流为100nA。  预期负载是 FET 栅极电容。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    关于问题3:  

    3.当一个有效的电源不可用,或 ADCRV 路径未被选择时,ACDRV 会有多大的电压? [响应]:"关于3个、输出缓慢放电至 GND。"

    以下电路来自 SLUUCB5E–2020年6月–2022年7月修订。  

    如果存在 VAC1、则假设 VAC1为15VDC、但充电器芯片已选择 VAC2、假设 VAC2是有效源作为输入。 ACDRV1的预期电压是多少?

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果 EN_ACDRV1位= 0、则 V (ACDRV1)放电至0V。

    此致、
    杰夫