This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:正常运行期间 ENAB\引脚上的活动

Guru**** 2544770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327616/bq27z746-activity-on-enab-pin-during-normal-operation

器件型号:BQ27Z746

通过读取  BQ27Z746的 TRM、 ENAB\引脚上的低电平似乎用于退出低功耗模式。 另外看起来 enab\引脚必须为高电平才能进入低功耗模式。 但是、我找不到在正常运行期间是否可以切换 ENAB\引脚的任何信息。 我希望 BQ27Z746能够忽略正常运行期间 ENAB\引脚上的任何活动。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    没错、将 ENAB 引脚拉低是退出低功耗模式的方法之一。 在正常运行期间、ENAB 引脚将在什么应用中切换? 我要说、不建议将 ENAB 引脚悬空。 此外、需要注意的是、如果将 ENAB 引脚永久拉低、则将丧失进入某些低功耗模式的能力。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不希望有专用于运输模式唤醒的按钮。 我倾向于将其连接到一个用户按钮、该按钮默认保持高电平、但低电平有效。 这意味着在正常运行期间的大多数时间里、enab\被保持在高电平、并且它也会在不同的随机时间被拉至低电平。 我希望确保这不会使电量监测计混淆,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我认为、只要您不超过数据表中指定的值、此操作就没有问题。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!