您好!
遇到这样的情况、在正常工作的时候、如果外部电源接 VBUS、从系统中断开电池、充电器的芯片就损坏了。
看来芯片的 VBUS 电路中有短路(电流急剧增加、PSU 压降、充电器变热)。
断开外部 PSU 并重新连接电池时、 可以通过 TI 充电器 GUI 读取 A/D 电池电压、但一旦重新连接外部 PSU、输入短路仍然存在、芯片无法使用。
(我想 EVM PCB 也发生了这种情况、由于寄存器的复杂性、我无法弄清楚发生了什么情况-我猜我做了一些禁止的寄存器操作)
上周、我能够找到这个问题、因为我通过 TI 充电器 GUI 使用我自己的 PCB 工作了几天、芯片表现正常、直到我在连接 PSU 的情况下取下电池。
如上所述、芯片立即受损。
我在数据表中找不到执行此操作的任何限制(移除电池)、请参阅。
非常感谢、
AVI