This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:如果在将电源连接到 VBUS 时拔下电池、芯片损坏

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326138/bq25798-the-chip-got-damaged-if-battery-is-unplugged-while-a-power-supply-is-connected-to-vbus

器件型号:BQ25798

您好!

遇到这样的情况、在正常工作的时候、如果外部电源接 VBUS、从系统中断开电池、充电器的芯片就损坏了。

看来芯片的 VBUS 电路中有短路(电流急剧增加、PSU 压降、充电器变热)。

断开外部 PSU 并重新连接电池时、 可以通过 TI 充电器 GUI 读取 A/D 电池电压、但一旦重新连接外部 PSU、输入短路仍然存在、芯片无法使用。

(我想 EVM PCB 也发生了这种情况、由于寄存器的复杂性、我无法弄清楚发生了什么情况-我猜我做了一些禁止的寄存器操作)

上周、我能够找到这个问题、因为我通过 TI 充电器 GUI 使用我自己的 PCB 工作了几天、芯片表现正常、直到我在连接 PSU 的情况下取下电池。

如上所述、芯片立即受损。

我在数据表中找不到执行此操作的任何限制(移除电池)、请参阅。

非常感谢、

AVI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avi:

    拆下电池(称为电池热拔插)后、BAT 和/或 SYS 电压会因电感和有限的电池充电器反馈环路响应时间而过冲。 您可以在示波器上进行监控。 如果您的电池为3S-4S、则该过冲很容易超过 BAT 和 SYS 引脚的最大20V、从而导致 IC 损坏。  EVM 用户指南建议添加 TVS 二极管以防止损坏。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我使用2S 配置、因此不像3S/4S 配置那样容易发生过冲。

    (EVB 指出、对于没有电池晶体管的4S、应添加 A TVS)

    但是、我损坏了~4 PCBA、我怀疑大多数损坏是由于过压尖峰所致。

    在该设计中、

    我们使用具有21V 开路电压和~ 17.5V MPP 的20W PV。

    在我 切换几次"启用充电并启用 MPPT"复选框后、芯片损坏。

    我看到 VBUS_OVP_STATUS 和  VBAT_OVP_STATUS 为红色、但芯片停止充电。

    我想 当我禁用充电时、由于电压释放、电压会过冲。

    我考虑在芯片附近的电池、SYS 和 VBUS 引脚上添加 TVS 二极管。

    假设 Vbus 最大值~ 21V 和2S 配置、请参阅理想 TVS 选择的位置和值。

    提前感谢、

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avi:

    VBAT_OVP 是正常现象、而且由于是2S、因此可能不是问题。  VBUS_OVP 可能是问题所在。  我建议在输入端添加 TVS 二极管和/或2.2欧姆+串联2.2uF 缓冲器。

    此致、

    杰夫