This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610:充电器问题、栅极驱动器输出失败

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327622/bq24610-bq24610-charger-issue-gate-driver-output-failed

器件型号:BQ24610

您好  

开发出具有 BQ24610的客户设计。

  HIDRV 和 LODRV 输出在充电过程中出现故障、正常为 PWM 波形、故障波形为4ms 周期的脉冲、 STAT1 STAT2 PG 为正常电压。

  HIDRV 输出

BTST 电压

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我有几个问题:

    客户是使用 EVM 还是使用自己的设计?

    如果客户使用自己的设计、他们能否提供原理图?

    输入电压/电流是多少?

    电池电压/充电电流是多少?

    此致、

    Christian。