This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:通过 EV2400进行 BQ34Z100EVM 固件升级失败

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327699/bq34z100evm-bq34z100evm-firmware-upgrade-via-ev2400-fail

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400

海量专家

我在  BQ34Z100EVM 上有2个问题 。 (bqStudio 1.3.123版)

1.我想将 固件升级到0.16版本,以修复实例 Current()始终报告零问题。

但 EV2400显示错误消息"No ACK from DEVICE"

有什么需要检查的吗?

2.化学程序故障问题(化学版本:1074)

我想对化合物 ID 4118进行编程、但 EV2400显示错误代码= 1721 (校验和未验证)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、

    1.更新您的 BQStudio 版本并重试。

    2.1721是与校验和不匹配相关的内部错误。 检查通信线路上是否有噪声。
    请使用非常短的 SMB 电缆、使其远离其他电缆和设备、然后重试。

    此致、
    尼克·理查兹