This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707:如果 ACN 和 ACP 之间没有任何电流感应电阻器而对输入电压短路、该怎么办?

Guru**** 2506535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327057/bq24707-what-if-acn-and-acp-is-shorted-to-input-voltage-without-any-current-sensing-resistor-between-them

器件型号:BQ24707

您好!

我有一个问题、即我们产品中有一个使用 BQ24707RGRR 的 PCBA、但在 ACn 和 ACP 之间没有任何电流检测电阻、且未使用 Iout 引脚、这对芯片是可以的吗? 充电电流是否会失控?

请查看下面的原理图:

非常感谢。

此致

赵斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sven:

    [报价 userid="591572(2004) url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327057/bq24707-what-if-acn-and-acp-is-shorted-to-input-voltage-without-any-current-sensing-resistor-between-them ]BQ24707RGRR,但 ACN 和 ACP 之间没有电流检测电阻器[/引述]

    是的、您应该在 ACN 和 ACP 之间使用电流检测电阻。

    [quote userid="591572(2004) url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327057/bq24707-what-if-acn-and-acp-is-shorted-to-input-voltage-without-any-current-sensing-resistor-between-them 不使用 Iout 引脚,芯片是否可以[/报价]

    如果不使用该引脚、我建议将 IQ 引脚保持悬空。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    谢谢您的答复、我看到了 Iout 引脚、但仍然不清楚 ACP 和 ACN。

    实际上这里的情况是 PCBA 已完成、ACN 和 ACP 之间没有感应电阻器、如果我们将其保持原样(无电阻器)该怎么办?

    要让芯片正常工作、是否必须配备感应电阻器?

    或者 、 如果我正确配置芯片的充电电压和电流、就可以正常工作?

    我在数据表中没有看到关于 ACP 和 ACN 的详细功能的太多描述。

    非常感谢。

    此致

    赵斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sven:

    我在数据表中没有看到关于 ACP 和 ACN 的详细功能的太多描述。

    请参阅部分 8.5.6设置输入电流 最重要部分。

    是否必须使用感应电阻器才能使芯片正常工作?

    如果没有输入检测电阻、您将无法正确设置输入电流限值。 如果您的系统负载消耗大量电流、则可能会损坏 IC。

    我建议使用输入检测电阻。 我们无法保证您的器件在没有输入传感电阻器的情况下工作。

    此致、

    Christian。