This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2902:UC2903DWTR

Guru**** 2511745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321087/uc2902-uc2903dwtr

器件型号:UC2902

我们最近购买了 p.n  UC2903DWTR、它不是过时的。

我们已收到带有 DC 06+的器件、但这些器件没有显示4位数字、例如月份和年份。 遗憾的是、我们不能将它们用于生产、除非此系列正常只显示2位数。

原始标签上的参考编号为#669206。

我附上一些图片供您查阅。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!  

    您从何处订购此产品? 您是否能够提供有关 IC 本身的图片? 在这种情况下、我可以帮助您检查批次跟踪代码。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Claire、谢谢你的回复。 我们已 将 IC 的图片上传至上文。

    美好的一天  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    我无法找到该特定器件的批次跟踪代码。 您从哪里订购? 此图片的标记与 TI 凸纹不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    此器件已停产。 请联系您从其购买此设备的香奈儿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorena:

    是的、这是停产器件。 由于我无法在互联网上找到此器件的标记详细信息、是否可以找到该器件的标记详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好、我们怀疑您有假冒器件。 请联系您的经销商或从其采购这些器件的渠道

    反假冒|质量政策和规程| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们根据 AS6081对器件进行了假冒测试、制造商不是 TE、但 Unitrode 公司因此在芯片上使用了 U。  Unitrode 零件曾用于制造 TI 的这些零件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Unitrode 被 TI 收购。 您是直接从 TI 还是从 TI 授权经销商处采购这些器件? 如果是、请提供购买证明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorena、非常感谢您的答复。 我们没有从 TE 购买产品,而是从位于新加坡的供应商开放市场购买。  这些器件通过了美国独立的第三方测试机构的假冒和功能测试、但唯一的疑问是直流。 测试按照 AS6081 A1-A6进行。

    期待收到您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pranav、我们进行了更多调查发现这批产品建于2006年。 4位数生产日期代码为0614。 请注意、对于从开放市场采购的器件、TI 不提供任何保修服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、

    谢谢你。 您是否有关于此器件的标记信息的任何详细信息? 是否可以提供任何文档? 问题是 部件不显示4位数字、除非 此系列仅显示2位数字是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好、我要告诉您的是器件上的标记与我们的存档记录匹配。