This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:驱动器降压电路开关管的接线

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, SN6501, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327054/ucc5350-wiring-of-the-driver-buck-circuit-switch-tube

器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件: SN6501UCC21551

我想用 UCC5350MC 驱动降压电路中的 MOS 晶体管、我想问一下:

(1)如何连接芯片次级侧的 VEE 管脚? 它可以直接连接到 S 级 MOSFET 吗? (因为一般来说、VEE 需要接地、连接到电源。 如果连接到 S 电平、则 VEE 变为悬空接地。)

(2)如果可能、是否需要在 S 和 VEE 之间串联一个电阻器、以避免开关对驱动器芯片的影响。

(3)是否有推荐的应用电路图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    这是具有两个 FET 的同步降压转换器吗? 同步降压与半桥相同。

    1.输出 Vs-应连接到与其驱动的 FET 的源极引脚相同的网络。 您应该尽可能减小此连接的电感。 在高侧、Vee 在开关节点上浮动。 您需要将输出 Vs+连接到自举电源或隔离式电源、以使 Vs+- Vs->~18V、使高侧开关保持开启状态。

    2.不需要、您需要保持 FET Vs 和 UCC5350 Vs-(Vee?) 尽可能相等。 否则、您可能会使 FET Vgs 上出现瞬态过压、从而损坏栅极。

    3. 我们为类似应用提供了双通道栅极驱动器,产品说明书中包含了应用电路。 UCC21551在第1页和图8-1上有一个使用"自举电源"的良好示例。 图8-2部分显示了隔离式偏置电源。 您将需要一个 SN6501或类似器件来提供所示的浮动理想电压源。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean,

    它不是同步降压转换器、电路中只有一个 MOSFFET。 因此、我需要使用单通道隔离式驱动器 UCC5350。

    如您所说、我是否可以使用隔离式电源为驱动器供电、并将 UCC5350次级侧的 VEE 引脚直接连接到 MOSFET 的源极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。