This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:VBAT 过压状态标志有效

Guru**** 2519680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325604/bq25790-vbat-over-voltage-status-flag-active

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25792

我们有一个采用 BQ25790的设计、请参阅下面随附的原理图。

当前的问题是、当将外部直流电源 (+12Vdc)连接到 BQ25790时、它将触发标志 VBAT_OVP_STAT=1h。

  从 BQ25790到电池的电压尖峰(我想这是 VBAT_OVP_STAT=1h 的原因)是清楚的,见所附图片。

如果我们在+5V 启动外部直流源、然后将电压升高到+12v、则不会出现这个问题。

我们已经尝试调整充电电流并使用 ICO、但问题不受影响。

电池温度标志正常(无标志)。

  

请告诉我如何继续。  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Björn

    感谢您的配合。

    您使用什么作为电池?

    如果禁用充电、是否仍然出现此问题?

    我将对此进行进一步探讨、下周早些时候就会向您提供更多信息。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    比您的回复要多。

    我会尽量在周一禁止充电、那时我会告诉您。

    电池组:

    我们正在使用现成的组件:Varta 2S/LIC 18650-26 SKE PCM S WC。

    请参见随附的 DS。

    感谢您的紧急帮助!

    e2e.ti.com/.../VARTA-Design-Library_5F00_56653-502-012Technical-Info-and-Datasheet2S_5F00_LIC_5F00_18650_2D00_26_5F00_SKE_5F00_PCM_5F00_S_5F00_WC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan

    我们尝试关闭充电器 viaREG0F_CHG 0寄存器:位5 Charger_Control_。

    电池未充电、但我们仍得到相同的错误代码"VBAT_OVP_STAT=1h"

    看起来转换器只能在升压模式下启动、而不能在降压模式下启动。

    但是、如果我在升压模式(外部直流电压源)下启动并增加电压、则会毫无问题地进入降压模式。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    BAT 和 BATP 引脚上是否存在任何电容?  针对施加的电压和温度降额后、数据表要求 IC 附近的电容至少为3uF。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff F 您好、

    另一页的 BAT 引脚上有2x10uF ( 25V ),请参见下文(带10 Mohms 分流器的电量计)。

    无法找到有关电容器至少3uF 到 BATP 的任何信息?

    在评估板上看不到。  

    是的、BAT 引脚附近有一个10uF 电容器。

    这是我发现的结果:

    来自 DS (SLUSDF9–JUNE2020)的电容器建议 页5:

    BATP:PositiveInputfor BatteryVoltageSensing–连接到电池类型的位置终端。 Place 100Ω resistance eenthepinandthatterypositiveterminal。

    bat: BatteryChargingPowerConnection–连接到电池类型的位置终止。 内部充电电流检测电路在 SYSandBAT 之间已连接。 电容建议值10μF amiccapacitor.

     

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    在连接电池组且其保护器关闭并且 BATP/BATP 上具有最小电容的情况下、我没有看到 BAT_OVP。  在没有电池组或电池组保护器打开的情况下、我预计在1.5s 涓流充电状态后 BAT_OVP。  保护装置是否打开?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    感谢你的帮助。

    我们今天解决了这个问题。

    配置设备时出错。

    非常感谢您的帮助!

    在下一个版本中、我将切换到 BQ25792。 我将添加一些其他电容器。