This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:高温下上电故障

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1, UCC5880QEVM-057, UCC14240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325540/ucc5880-q1-power-up-failure-at-high-temperature

器件型号:UCC5880-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC5880QEVM-057UCC14240-Q1

我们在 UCC5880QEVM-057上的温度(超过100摄氏度)下运行热测试、我们在下电上电后与 UCC5880-Q1器件通信时遇到问题。  

当我们在25摄氏度为器件上电、然后将热处理室斜升至大约110摄氏度的环境温度时、我们通过 SPI 通信没有问题(不指示故障)。  当我们在110摄氏度下对器件进行下电上电时、两个 nFLT 输出都会置位(低电平)、并且我们无法通过 SPI 建立通信。  我们已确认次级侧电源正常运行。

考虑到器件的额定温度高达125摄氏度、这款电池有什么特殊原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    只是为了确保我理解、当您在25°C 下加电、然后升至110°C 时、您没有问题。 然而、当热处理室已经处于110C 并且您尝试为器件加电时、它无法正常工作?

    没有初级侧电源、SPI 将无法工作。 您能否确保检查初级电源电压是否工作正常? 您还能否分享 EVM 初级侧和次级侧电源的电压和电流消耗?

    您认为无法建立通信意味着什么? 您无法读取或写入器件吗? 您是否能够尝试读取故障?

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshat:

    您的理解是正确的。  当热处理室已经处于110摄氏度、然后我们尝试为器件上电时、就会出现问题。

    我们已确认初级侧和次级侧电源均在其标称电压电平下工作(遗憾的是、我没有准确的电流值、因此必须在这方面联系您)。  我们意识到电源 IC (UCC14240-Q1)各自要求结温低于130摄氏度才能上电、因此我们已确保次级电源正常运行。

    为了澄清通信情况、我们通过 SPI 向栅极驱动器 IC 发送命令、但未收到响应、因此我们无法读取故障寄存器。  我希望能够在发生 ABIST 故障时读取寄存器(我认为这两个 nFLT 信号都指明了)、但我怀疑还存在另一个故障阻止我们通过 SPI 读取任何寄存器。  我尚未确认我们无法写入寄存器、但我想实现此目的的最佳方法(OUTH 能够读取 SPI)是更改配置、以便可以从其他 I/O 看到更改。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    理解、感谢您的澄清!  

    您是否在使用我们的 GUI? 如果是、您可以通过 GUI 菜单检查 MCU 或 EVM 是否正在通信且仍然保持连接。

    可能导致 SPI 无法读取的故障包括任何 OV/SPI UV 条件或内部调节问题。 系统中的任何噪声也可能耦合到内部通信通道中并导致这种情况。 为了更好地理解这一点、我在下面提供了一些建议。

    一旦发生此故障并且无法读取 SPI、您可以尝试将其斜降回环境温度吗? 如果高温导致任何调节问题、降低后应该可以恢复。 电源恢复后、应重新启用 SPI。

    您是否也可以尝试探测 SPI 信号? 这将有助于了解驱动器是否能够正确接收和发送信号。

    此致、

    阿克夏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshat:

    感谢您的耐心等待、我们未使用 GUI、而是使用了自己的 SPI 通信。  我们发现、当 IC 在高温下进入该故障状态时、在处理室温度恢复到环境中时、它不会恢复。  只是在进行下电上电时 IC 才能够恢复。

    经过额外的测试、我们发现增加外部电源的压摆率可以让栅极驱动器 IC 正确初始化(因此我们现在可以与它交谈)并且没有任何故障。  VCC1是否有最小压摆率要求、以便 IC 可以正确上电?

    此致。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    很高兴知道您能够建立沟通。 我们仅规定电源的最大压摆率为0.1V/us。 SPI 将不工作、除非 VCC1将高于 VCC1 UVLO。 看起来、由于热处理室中存在温度、VCC1电源无法提供足够的电流来使 VCC1达到正确的电压。 另一个原因是、在 ABIST 发生之前或内部稳压器已通电之前 VCC1无法达到所需的电压电平、温度会以某种方式影响这一点。  

    只要压摆率低于0.1V/us、就应该没有问题。

    此致、

    阿克夏特