This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:热性能

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327898/tps62a02-thermal-performance

器件型号:TPS62A02

您好、TI 社区、

有没有人具备  TPS62A02ADRLR 热性能的相关经验?

对我来说、以下情况会很有趣:

输入电压:5V

输出电压3.3V

输出电流:1.5A

我们非常欢迎有人使用 EVM 进行测试

提前感谢您!

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这是我在  TPS62A02AEVM 上测量的 5Vin、 3.3Vout、 1.5A 的热性能。 您可以将其用作参考。

    谢谢。

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的快速测量。

    彼得