您好!
我需要一个+/-135VDC 电源(每个输出大约30 -35mA)来支持我们的一个项目。
我考虑在反激式和升压拓扑中使用 LM5155。
我已经建立了评估。 两种配置的电路板(请参阅随附的 pdf)、以便在项目中使用它们之前验证概念、但其中没有一种配置甚至可以开始。
我尝试了 RT 和 SS 引脚的不同值、将 UVLO 直接连接到偏置和反激式配置在初级侧添加了可选的 PNP 晶体管、如数据表所示。
我看到过在次级侧使用齐纳二极管进行反激式配置的建议、但没有尝试、因为没有次级侧的升压拓扑也没有开始。
此外、还尝试绕过 EMI 滤波器。
运气不好、我只能在两种配置下启动他们。
您能检查一下示意图吗?这里可能有什么问题?
谢谢!