This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:该750317933变压器适合5V 3A 输出

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316455/lm5156h-is-this-750317933-transformer-suitable-for-output-5v-3a

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM5156

团队成员您好  

我正在设计隔离式直流/直流反激式转换器。

我在评估板中看到 Tx-750317933用于5V 4A 输出。

我正在设计输入电压-12V 到32VDC、输出- 5VDC 3A。

在我的设计中可以使用同一个变压器吗?

如果是、请建议如何调整其他参数。 EX 输出电流。

谢谢

阿迪亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您使用 E2E 论坛、您能否 在此网页中填写快速入门计算器工具 、具体取决于您要使用的拓扑:升压、反激式或 SEPIC。

    至于变压器、它有6.2A 的饱和电流、因此请确保您没有超出该限制、您可以使用我们的 功率级设计器工具进行检查  

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    在功率级设计工具中、 对于输入电压-12V 到32VDC 和输出- 5VDC 3A、计算出的 输入电流值为1.3A、电流纹波为1.25A。 变压器的电流是否达到饱和状态?  如果需要、并且 Tx-750317933的额定电流低于6.2A、我们的这款变压器可以用于我们的设计吗?  

     供您参考的 PFA 功率级设计表  

    谢谢!  

    阿迪亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您也可以单击变压器、看看电流和电压波形是什么样的。 这是为了查看电流进入变压器有多高、尽管输入电流不是那么高我认为应该可以、但您能否单击变压器并分享波形?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·希伊

    感谢您的回复。

    请根据需要找到以下图像。

    功率级设计

     

    主要波形  

    次要  波形  

    此致

    阿迪亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢发送计算的波形。

    我对输入规格提出第一个问题、以确保该主题不会偏离正轨。
    您提到了以下规格:
    输入电压:-12V 至32V
    输出电压:-5V

    我是否正确理解输入电压可以为负电压和正电压? LM5156器件仅可支持正输入电压。
    负输入电压可能导致 IC 出现意外行为或损坏。
    (在功率级设计器中输入的规格均为正电压、可以采用该设计)

    非常感谢您的澄清。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克拉斯·希伊  

    谢谢你的答复。

    是的、我们仅用于正输入电压。

    那么、Tx-750317933适合我的设计 、对吧?

    此致

    阿迪亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya:

    只要您遵循在功率级设计器中输入的规格、设计似乎没问题。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte 您好  

    我附上了我的原理图

    您能否检查我的变压器连接是否正确或错误?   

    此致

    Yedur Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    是的、我可以确认变压器是否针对此反激式拓扑正确连接。

    此致、
    尼克拉斯