This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:UCC256303

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327697/ucc256303-ucc256303

器件型号:UCC256303

我们使用 LLC 半桥拓扑结构、使用 UCC256303设计400V 至220V dc 的直流直流转换器。

在我看来、功率级别是2kW。

1)是否适合半桥拓扑? 由于 IAM 未看到任何采用 LLC 半桥拓扑的1kW 以上的参考设计。

2)我的输出电压是220Vdc。 LLC 电路可以实现这一点吗? 由于 IAM 未看到任何支持90Vdc 以上直流输出的设计示例或计算器。  

如果可能、您可以为此提供任何参考设计。 IAM 更多地关注输出反馈部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ijas:

    我们没有很多带半桥 LLC 的1kW 以上参考设计的原因是、在该阈值附近、全桥方法更有意义。 通常情况下、对于2kW 功率、我们建议使用相移全桥 UCC28950。 虽然输出电压低于目标值、但此处使用1.6kW 参考设计、您可以以此为起点: PMP6712

    如果您更喜欢坚持使用 LLC、我们更新的 UCC25660 可能是更简单的设计解决方案。  

    希望这有助于您快速入门。