This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:空载输入电流、而非输出

Guru**** 2391795 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325626/lmr33630-no-load-input-current-not-the-output

器件型号:LMR33630

早上/下午好。

很抱歉打扰您、但我需要询问信息。

是否提供了有关 LMR33630空载输入电流的一些数据?

特别是典型值和最大值。

我知道、部分信息可以从图像9.2.3应用曲线(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr33630.pdf)直至1 mA (典型情况)中提取。

但某些数据(如 CUI 声明的数据)可用、

https://www.mouser.it/datasheet/2/670/vxo78_500-1774699.pdf

"空载输入电流正输出0.2mA (典型值) 1.5 mA (最大值)"

https://www.mouser.it/datasheet/2/670/pxo78_500_m-3070498.pdf

此致