This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:高电流应用中的 CFF 类型选择

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325465/tps7a92-cff-type-selection-in-high-current-application

器件型号:TPS7A92

您好:

我们正在将您的器件 TPS7A9201DSKR 用于输出电流1.2A 应用中。

在我们的设计中、CFF 电容器 CC0201KRX7R8BB103已组装、我们发现很少发生故障/短路情况。

我们在设计中使用了多个此类电容器、并且仅在 LDO 输出中出现故障、因此电容器批次质量问题很可能不存在。

从根本原因来看、 CC0201KRX7R8BB103不适用、0402/0603尺寸的超低 ESR 是确切更好的应用?

感谢您在 Advanced 中的支持!

Br. Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的提问。

    您在1.2A 应用中使用哪个值的电容器? 此外、 您使用的 CC0201KRX7R8BB103电容器的 ESR 是多少?

    请在可以的时候告诉我。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah:

    感谢您的快速响应!

     使用了 Yageo 10nF 电容器 CC0201KRX7R8BB103、LDO 为运行速度超过3GHz 的高速电路供电。

    来自 CAP 数据表 https://www.yageo.com/upload/media/product/app/datasheet/mlcc/upy-gphc_x7r_6_3v-to-250v.pdf 图 4 , 仅显示最大100Mhz 应用中约为0.1欧姆的 ESR。

    Br. Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我将很快为您的问题找到答案。

    此致!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    根据您的回答、我认为这个问题可能是电路板布局不佳所致。 确保在布局中、接地环路与输入和输出电容器短路、以减少可能导致您看到的短路故障的稳定性问题。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah:

    感谢提醒、我们可以仔细检查布局。

    Br. Li