This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:定时器引脚电压规格

Guru**** 2797375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327567/lm5069-timer-pin-voltage-spec

器件型号:LM5069

大家好、

计时器引脚上是否有电压规格? 在测试期间、我们发现计时器引脚的峰值为4.2V、数据表提到的阈值上限为4.16V 最大值、但该引脚上没有绝对最大值规格。 谢谢。

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已 给出:

    计时器引脚的绝对最大额定值为7V。