This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:无法控制 CS 引脚、LED 无法亮起

Guru**** 2515615 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327330/lp5861-cs-pin-cannot-be-controlled-and-led-cannot-be-lighted

器件型号:LP5861

大家好、

我的客户在使用 LP5861时遇到了问题。 他们发现无法控制 CS 引脚。

原理图随附、您首先可以帮助审阅原理图、确定是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../LP5861-Schematic.pdf

其次、我想介绍一下编程逻辑过程和控制过程:

1.将0x01写入地址000以启用芯片、将0x58写入地址001以进入模式1。 (请求是点亮 LED、无需 PWM)

2.回读地址000和001,确保写入成功。

3.将不同的当前值写入地址100,然后读回地址100,如下所示,没有 LED 照明。

请帮助调试此问题、并期待您的回复。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我想客户错过了一个步骤、请尝试向地址0x200写入一个值。

    BR、Jared