主题中讨论的其他器件: TPS63020
当 PG 输出变为低阻抗状态时、VOUT 电压是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Brigitte:
我是一名经销商 FAE。 Murase 先生是我的客户。
他有其他问题、您可以提供建议吗?
——
电源 IC 的 PG 通常在电压处于指定值范围内(例如95-105%)时变为 H、在电压超出该范围时变为 L。
TPS63021怎么样?
数据表仅指出当超过电流限值时、PG 变为低电平。
未描述其他情况。
例如、接通电源时 PG 是否保持高电平?
没有电压阈值?
在下面随附的电路图中、我想知道 PG 端子从 Hi-Z 切换到 L 或从 L 切换到 Hi-Z 时的 V 输出电压是多少。

感谢您的大力帮助与合作。
此致、
真一市
尊敬的 Shinichi:
・当改变 PG 输出(L 到 H、H 到 L)时、相对于 VOUT 电压的阈值电压的最小值和偏差。
R:我们没有此类数据。 抱歉。
・PG 端子的状态、低于启动电压(1.5V)。
R:如果设备未被禁用、则 PG 保持高阻抗。
哪个电流波形是仿真中的底部波形 I (I1)?
是电感器电流吗?
电流波形变为2A 后6.5us、PG 切换至0V。
[/报价]
我不明白为什么会发生这种情况。R:i (i1)是一个额外的负载、但不是电感器电流。 当此负载变为2A 时、输出电压下降、然后 PG 切换到低阻抗。
此致
陶氏