This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:PG 输出变为低阻抗时的 VOUT 电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322139/tps63021-vout-voltage-when-pg-output-becomes-low-impedance

器件型号:TPS63021
主题中讨论的其他器件: TPS63020

当 PG 输出变为低阻抗状态时、VOUT 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 kuninari、

    请查看数据表的第7.3.4章。 PG 输出指示已达到开关电流限值。 这意味着如果 PG 变为低电平、输出电压仍然可以处于目标电平。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我是一名经销商 FAE。 Murase 先生是我的客户。

    他有其他问题、您可以提供建议吗?

    ——

    电源 IC 的 PG 通常在电压处于指定值范围内(例如95-105%)时变为 H、在电压超出该范围时变为 L。

    TPS63021怎么样?
    数据表仅指出当超过电流限值时、PG 变为低电平。
    未描述其他情况。
    例如、接通电源时 PG 是否保持高电平?

    没有电压阈值?

    在下面随附的电路图中、我想知道 PG 端子从 Hi-Z 切换到 L 或从 L 切换到 Hi-Z 时的 V 输出电压是多少。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    很抱歉、此设备的专家目前不在办公室、下周后会回来。 因此、请期待更详细的答案。

    从描述中、我想说 PG 只有在开关电流达到限值时才会变为低电平。 未指定启动时的行为、但我希望只要未达到峰值电流、它就会保持高阻抗。

    您认为自己可以使用 TPS63020 EVM 并进行了解吗?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的答复。

    客户想要迅速得到答案、

    您能告诉我什么时候会收到答案吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    我们手头没有用于此转换器的 EVM、因此我们需要花几天时间来检查它。 这位专家下周还会去办公室。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我进行了下面所附的一些仿真和结果。 在此仿真中、在电源和转换器之间连接了一个电阻器、以避免触发器件的电流限制。

    根据该仿真、想说从 L-Z 连接到接近3.29V 的高 Shoudl 的原理图中的 Vout 阈值。 该值不太准确、但接近。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢你的帮助。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao 和 Brigitte:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    客户有其他问题、

    您能告诉我们吗?

    --问题

    ・当改变 PG 输出(L 到 H、H 到 L)时、相对于 VOUT 电压的阈值电压的最小值和偏差。

    ・PG 端子的状态、低于启动电压(1.5V)。

    如果输入电压为1.5V 或更低、PG 端子是否会处于高阻态?
    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    客户有进一步的询问。  

    请结合您之前的查询告知我们。

    ——

    哪个电流波形是仿真中的底部波形 I (I1)?

    是电感器电流吗?

    电流波形变为2A 后6.5us、PG 切换至0V。
    我不明白为什么会发生这种情况。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    ・当改变 PG 输出(L 到 H、H 到 L)时、相对于 VOUT 电压的阈值电压的最小值和偏差。

      R:我们没有此类数据。 抱歉。

    ・PG 端子的状态、低于启动电压(1.5V)。

      R:如果设备未被禁用、则 PG 保持高阻抗。

    哪个电流波形是仿真中的底部波形 I (I1)?

    是电感器电流吗?

    电流波形变为2A 后6.5us、PG 切换至0V。
    我不明白为什么会发生这种情况。

    [/报价]

      R:i (i1)是一个额外的负载、但不是电感器电流。 当此负载变为2A 时、输出电压下降、然后 PG 切换到低阻抗。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    我将您的答案分享给客户。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    不用客气。

    此致

    陶氏