This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:需要了解3.3V/8A 设计的建议电感器值

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A, TPS51386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327426/tps51396a-need-to-know-the-recommended-inductor-value-for-3-3v-8a-design

器件型号:TPS51396A
主题中讨论的其他器件: TPS51386

您好!

我想知道在为3.3V/8A 输出选择输出电感值时哪个是正确的值。

设计输入:  

VinMin = 10V

最大输入电压= 16V

输入电压典型值= 12V

VOUT = 3.3V/A

MODE = Eco

软启动=默认值(1.3mS)

根据数据表、 3.3V - ECO 模式的输出电感值如下所示:

但在使用 Webench 时、输出电感值为2.2uH。

此处附加的 webench 仿真以供参考。

请澄清哪一项是正确的。

此致、

Mohamed.e2e.ti.com/.../3.3V_4000_8A_2D00_TPS51396A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都可以、1.5uH 具有更好的瞬态响应性能、2.2uH 具有更好的纹波性能。  
    对于新设计、TPS51386也是不错的选择。

    裕昌